-
Klicken Sie auf „Projekt Projektinformationen“.
Das Dialogfeld „Projektinformationen“ wird geöffnet.
-
Wählen Sie die Option „Automatically generate 'Project Information' POUs“.
Beispiel
Erfordernis: Die folgende Eigenschaft ist definiert.
Schlüssel = nProp1 Typ= Zahl Wert= 333
-
Wählen Sie die Option „Automatically generate 'Project Information' POUs“.
-
Deklarieren Sie eine Variable vom Typ
DINT.Beispiel:
showprop : DINT; -
Rufen Sie die Funktion
GetNumberPropertyauf:showprop := GetNumberProperty("nProp1");Sie erhalten Zugriff auf den Wert in der Anwendung.
Hinweis: Die Funktionen, die mit der Option „Automatically generate 'Project Information' POUs“ erstellt werden, können nur verwendet werden, wenn die Laufzeit den Datentyp WSTRING unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie stattdessen die Option „Automatically generate 'Library Information' POUs“ anwenden. Die so erstellten Funktionen können Sie zumindest in der Anwendung für
den Zugriff auf Eigenschaften verwenden. Diese Funktionen sind nicht in der Laufzeitumgebung
registriert.